Skip to main content

FAQ - Часто задаваемые вопросы

Я не могу найти продукт, соответствующий моим требованиям. Можете ли вы поставить для меня преобразователь, выполненный по моей спецификации?

В дополнение к стандартным продуктам, представленных в этом каталоге, компания RECOM имеет возможность для удовлетворения ваших нестандартных запросов разрабатывать DC/DC-преобразователи по спецификации заказчика. Если говорить в общем, то преобразователи могут быть достаточно быстро разработаны для удовлетворения любых требований в части входного или выходного напряжения в диапазонах стандартных продуктов компании RECOM (то есть, до 48 В на входе или по выходу). Образцы прототипов таких изделий могут быть представлены в самые короткие сроки. Дополнительную информацию смотрите в наших указание по применению (Application Note) или обратитесь в службу технической поддержки компании RECOM.

Есть ли сертификаты у продуктов компании RECOM? Какие сертификаты могут быть представлены?

Для большинства наших преобразователей имеются сертификаты EN (соответствие Европейским стандартам). Для большинства преобразователей большей мощности доступны сертификаты UL (США) и CSA (Канада).

Соответствуют ли эти продукты требованиям по электромагнитной совместимости согласно стандарту EN-55022 Класс B?

Преобразователи от RECOM не имеют встроенных фильтров подавления электромагнитных помех (ЭМП). Тем не менее, мы в наших указание по применению (Application Note) для достижения норм по Класса A и Класса B даем ряд рекомендации относительно внешнего ЭМП-фильтр. Большинство наших преобразователей в части излучаемых радиопомех соответствуют Классу B по EN-55022 или предусматривают для соответствия этим требованиям вариант исполнения в экранированном металлическом корпусе.

Есть ли какие-либо преобразователи компании RECOM, допускающие их использование в медицинском оборудовании?

Мы предоставляем много преобразователей разрешенных для использования в медицинском оборудовании и сертифицированных по требованиям стандарта EN-60601.

Как я могу проводить очистку этих продуктов после их монтажа на печатную плату?

Как и для всех электронных устройств, остатки флюсов и активных реагентов, особенно в неблагоприятных условиях агрессивной внешней среды, могут оказать вредное воздействия на инкапсулирующий материал и выводы преобразователя. Поэтому для целей очистки наших продуктов после их установки на печатную плату, рекомендуется использование неактивных очистителей, например, спиртов или растворителей на водной основе, подходящих для электронных компонентов и только при температурах, рекомендованных производителем конкретного очищающего средства.

Нам необходимо очистить плату перед нанесением конформного покрытия, поэтому нас интересуют особенности процесса очистки продуктов компании RECOM.

Вы можете использовать неагрессивный и не вызывающий коррозию очищающий агент на водной основе. Материалы, используемые в преобразователях компании RECOM, выполнены из меди с никелированием (для металлического корпуса), полимеризированной двухкомпонентной эпоксидной смолы (XT5038-6), используемой в качестве герметизирующего компаунда и Диаллилфталат (Dallyl Phthalate, DAP 901 - также известного как Duroplast) для пластикового корпуса. Все эти материалы являются стойкими к воздействию каких-либо очищающих моющих средств, используемых и пригодных для очистки печатных плат. Также они не реагируют с минеральными маслами, соединениями на водной основе и с большинством растворителей, используемых в электронной промышленности.

Температура окружающей среды при очистке, если она проводится в течение продолжительных периодов времени (несколько часов), не должна превышать 130 °C, так как это максимальная рекомендуемая температура для эпоксидной смолы.

Пожалуйста, изучите указания поставщика конформного покрытия относительно рекомендуемого процесса его нанесения.

У нас есть много клиентов, которые перед нанесением конформного покрытия или заливки их готовой печатной платы проводят их очистку, как водными моющими растворами, так и очистителями на основе растворителей.

Мы не получали каких-либо жалоб на химическую несовместимость или иные проблемы связанные с очисткой плат с нашими продуктами, в том числе и при нанесении на них конформных покрытий.

Можно ли очищать преобразователи в ультразвуковых ваннах?

Да, их можно подвергать ультразвуковой очистке, но только в случае, если используемая для отмывки загрязнений жидкость не агрессивна и не оказывает вредное воздействие на металлические, пластиковые или эпоксидные части преобразователя.

Примечание: Вы должны принять во внимание, что некоторые преобразователи имеют незакрытые отверстия, которые, предназначены для реализации дополнительных опционных функций, например, таких как отдельный вывод управления. Так что через эти отверстия, возможно, некоторое количество очищающей жидкости может попасть во внутрь преобразователя и остаться замкнутым под его основанием. Это не повредит непосредственно сам преобразователь, так как пространство под его основанием полностью покрыто эпоксидной смолой, но имейте в виду, что если плата, на которой он установлен, помещается в печь для просушки, температура внутри печи не должна превышать 100 °C. Это связано с тем, чтобы затекшая и оказавшаяся замкнутой в ловушке жидкость не превратилась в пар и не вызвала этим соответствующие проблемы.

Зачем мне нужен преобразователь напряжения постоянного тока в напряжение постоянного тока?

Существует достаточно много объективных причин, по которым вам будет необходимо применить преобразование напряжения постоянного в напряжение опять таки постоянного тока, используя для этих целей DC/DC-преобразователь, но наиболее распространенными здесь приложениями являются:

- Для того чтобы соответствовать нагрузкам на источник питания, например, для генерации более высоких, низких напряжений или формирования двух выходных напряжений от одного входного или для получения напряжения противоположной полярности.)

- Для целей гальванической развязки (изоляции) первичных и вторичных цепей, например, по соображениям безопасности или для защиты чувствительной схемы от воздействия помех, имеющихся в первичной цепи питания.

- Для того чтобы упростить систему питания, например, путем использования преобразователя с несколькими выходными напряжениями или для архитектуры распределенного питания, где используются отдельные преобразователи на каждую шину, которые рассчитаны на работу в непосредственной близости с нагрузкой (point-of-load, PoL). Все это может значительно снизить сложность системы электропитания, уменьшить ее общую стоимость и занимаемую общую площадь на печатной плате, но и в то же время повысить гибкость, надежность и эффективность конечной системы.

В ваших спецификациях (datasheet) я не могу найти информацию о входном токе DC/DC-преобразователей на холостом ходу (без нагрузки). Где я могу получить эту информацию?

Входной ток покоя (собственное потребление) можно определить, используя значение потребляемой мощности без нагрузки, разделив это значение на входное напряжение. Если вам нужна дополнительная информация или ток покоя для определенного рабочего состояния, обратитесь в службу технической поддержки компании Recom.

В качестве источника входного напряжения я использую батарею напряжением 12 В. Нужны ли мне в этом случае какие-либо дополнительные компоненты?

Основная проблема, связанная с использованием в качестве источника питания 12 В батареи (а вернее, аккумуляторной батареи) заключается в том, что она может отдавать очень высокие пусковые токи. Обычно с понижающими преобразователями небольшой мощности (до 20 Вт) это не проблема, но для более мощных преобразователей неконтролируемый пусковой ток может привести к повреждению преобразователя.

Еще одна проблема с батареями заключается в том, что конечный пользователь может подключить батарею неправильно. Это мгновенно выведет из строя практически любой преобразователь.

Чтобы избежать этих проблем, можно установить внешний блокирующий диод или схему защиты, выполненную на полевом транзисторе. кроме того, можно добавить схему плавного пуска или ограничить пусковой ток с помощью фильтра (ток в индуктивности скачком не нарастает). Для получения соответствующего схемотехнического решения и номиналов необходимых компонентов обращайтесь в службу технической поддержки компании Recom, они будут вам предоставлены.

Что представляет собой изоляция в преобразователях?

«Назначение изоляции - это электрическое разделение (гальваническая развязка) между входом и выходом преобразователя. Это означает, что выход изолированного преобразователя не связан с входом, и любые электрические помехи, разности напряжений и токи, вызванные возможным повреждением в первичной цепи блокируются. Изоляция чрезвычайно важна в приложениях, в которых выход преобразователя подключена к исполнительной части, которая должна быть отделена от всего того, что происходит на входе с которого она запитана».

Почему вы определяете электрическую прочность изоляции на время воздействия в 1 секунду?

Напряжение устойчивости изоляции к электрическому пробою, указанное в спецификации (datasheet), гарантируется только для испытательного воздействия длительностью в 1 секунду. Если требуется изолирующий барьер устойчивый в течение более длительного времени или постоянно, вам необходимо использовать значение номинального рабочее напряжения по изоляции. Компания Recom предоставляет таблицах пересчёта в сиротствующих руководящих материалах (Application Note).

Другим полезным параметром, описывающим электрическою прочность изоляции, является испытательное напряжение при одноминутном воздействии, которое также указывается в таблицах пересчёта, приведенных в наших руководящих материалах (Application Note).

Очень важно, чтобы вы, во избежание недоразумений, при сравнении наших продуктов с конкурентными, сравнивали один и тот же вариант оценки устойчивости изоляции.

У вас имеются неизолированные преобразователи?

«Все преобразователи в линейках продуктов Econoline и Powerline имеют изоляцию, неизолированные преобразователи предлагаются только в линейке продуктов Innoline».

Из какого материала изготавливаются металлические корпуса преобразователей?

Для корпусов наших преобразователей используется медь, гальванически покрытая никелем.

Как в преобразователях не используется функция On/Off (включен/выключен)?

Различные преобразователи имеют разные значения напряжения включения/выключения (on/off). Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с техническими данными перед подключением вывода управления on/off к земле (общему проводу первичной цепи) или к Vin, так как ошибка в подключении может повредить преобразователь. Для некоторых вариантов организации функции on/off, если управление осуществляется от уровня сигналов TTL-логики, могут потребоваться дополнительные внешние элементы.

В моем приложении мне необходимо иметь напряжение превышающее 24 В, но такого я не могу найти в вашем каталоге. Как я могу получить нужное мне выходное напряжение?

Вы можете использовать 15 В преобразователь с двумя выходными напряжениями (+/- 15 В), не используя общий вывод и используя только контакты + Vout и -Vout. Преобразователи такого типа стабилизируют только напряжение между выходными шинами + ve и -ve, поэтому подключение к общему проводу вторичной цепи для нормальной работы преобразователя не требуется. Это справедливо для любого преобразователя с двумя симметричными разнополярными напряжениями, итак мы имеем +/-5 В = 10 В, +/-9 В = 8 В, +/-12 В = 24 В и +/-15 В = 30 В.

Если гальваническая развязка не требуется, то для повышения напряжения питания выходной вывод -ve может быть подключен к входному +ve. Например, 12-вольтная батарея, питающая 30 Вт преобразователь с выходным напряжением 12 В, подключенная таким образом, обеспечит выходное напряжение 24 В с мощностью 60 Вт (12 В при 30 Вт от батареи + 12 В при 30 Вт от преобразователя = 24 В при 60 Вт).

Соответствуют ли компоненты компании RECOM требованиям Директивы RoHS (RoHS compliant)?

"Все продукты компании RECOM соответствуют требованиям Директивы RoHS, начиная с ноября 2005 года. Вы можете найти отчеты об анализе наличия запрещенных к применению химических веществ для всех наших продуктов на нашем веб-сайте, кликнув на логотип RoHS, который находится в правой части меню на нашей домашней странице (www.recom -power.com)".

Требуются ли для преобразователей напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока (AC/DC-преобразователей) какие-либо внешние компоненты?

Все AC/DC-преобразователи компании RECOM содержат встроенные сетевые фильтры, поэтому внешние компоненты не требуются. Однако для некоторых целей потребуется внешний входной предохранитель. Опция -ST (преобразователи, предварительно установленные на изолированной печатной плате с входными и выходными соединениями в виде клемм под винт) уже содержат входной предохранитель в качестве стандартного компонента.

Имеется ли у продуктов компании RECOM защита от обратной полярности включения?

«Защита от обратной полярности включения по входу не встроена ни в один из наших преобразователей, ее необходимо добавить как внешний элемент. В качестве такой защиты мы рекомендуем добавить внешний МОП-транзистор (MOSFET) для преобразователей большой мощности или простой блокирующий диод преобразователей малой мощности или для некритических приложений».

Подвергаются ли продукты компании RECOM испытаниям в процессе их производства?

Перед отправкой заказчику каждая партия продукции компании RECOM предварительно проверяется на ее заводе-изготовителе.

Какие меры были приняты для минимизации роста "кошачьих усов" олова?

Мы используем ряд стратегий для уменьшения риска дефектов, вызванных ростом "кошачьих усов" олова, которые вытекают из рекомендаций Jedec JP002: www.jedec.org/DOWNLOAD/search/JP002.pdf

Для продуктов монтируемых в отверстия на печатных платах:
Выводы, используемые во всех наших преобразователях, которые предназначены для монтажа в отверстия, изготовлены из твердого сплава на основе меди и серебра. кроме того, на выводы наносят слой никеля толщиной 0,5 мкм, который наносится еще до того, как они будут покрыты гальваническим покрытием толщиной до 6 мкм. Эта толщина покрытия является компромиссом между разумными издержками производства и наличием достаточно толстого покрытия, которое препятствует росту "кошачьих усов" на поверхности олова. Поверхность выводов не осветляется, что также уменьшает образование рассматриваемых дефектов олова.

В завершении выводы отжигают согласно требованиям JIS C3101. Это уменьшает любые остаточные механические напряжения, что является еще одной из потенциальных причин образования "кошачьих усов" олова.

Продукты для поверхностного монтажа:
Контакты, используемые в наших SMD-преобразователях, изготовлены из никелевого сплава DF42N, покрытого чистым оловом. После этого выводы подвергаются горячему лужению путем погружения в припой Sn-Ag-Cu непосредственно перед корпусирование в литьевой форме.

В чем разница между нестабилизированными и стабилизированными преобразователями?

Нестабилизированный преобразователь без стабилизации является более дешевым решением, но и естественно, обеспечивает меньшую стабильность выходного напряжения. Выходное напряжение такого преобразователя может меняться в зависимости от нагрузки и изменения уровня входного напряжения. Поэтому его диапазон входного напряжения ограничен +/- 5% или +/- 10%. кроме того, его выходное напряжение на холостом ходу может существенно повышаться. Однако даже нестабилизированный преобразователь обеспечивает низкое +/- 5%-ное изменение выходного напряжения в диапазоне изменения тока нагрузки от 20% до 100%.

Стабилизированные преобразователи обеспечивают намного лучшую стабильность выходного напряжения при изменении нагрузки в входного напряжения. Как правило, выходное напряжение такого преобразователя поддерживается системой регулирования с точностью не хуже 1%, поэтому его выходное напряжение практически не зависит от нагрузки или входного напряжения. кроме того, диапазон допустимого входного напряжения здесь выше 2 : 1, 4 : 1 или до 7 : 1 для неизолированных преобразователей.

Я использую один из ваших преобразователей без стабилизации выходного напряжения, но полученное в моем проекте выходное напряжение намного выше, чем допуск, указанный в технических описаниях на данный тип преобразователя.

«Нестабилизированные преобразователи имеют определенную зависимость допуска выходного напряжения от тока в нагрузке. Чем ниже нагрузка, тем выше уровень выходного напряжения. Пожалуйста, обратитесь к графикам, показывающим зависимость выходного напряжения от тока нагрузки, которые имеются в наших спецификациях (Datasheet). Обычно для этих преобразователей для должного функционирования требуется наличие, как минимум,20%-йнагрузки."

Почему некоторые преобразователи имеют более высокий собственный потребляемый ток (ток в режиме холостого хода), чем другие? Например, серий RSZ или RY со встроенным линейным стабилизатором напряжения.

Преобразователь, который использует встроенный линейный стабилизатор (компенсационного типа), должен быть сконструирован таким образом, чтобы он при минимальном входном напряжении обеспечивал достаточный для должного функционирования линейного стабилизатора уровень выходного напряжения. Это означает, что с номинальным входным напряжением мы имеем более высокое падение напряжения на линейном регуляторе, что, в свою очередь, увеличит ток, потребляемый преобразователем, в режиме покоя (холостого хода). кроме того, часть тока используется для функционирования линейного стабилизатора.

Используете ли вы провод с тройной изоляцией для преобразователей серии RP-xxxx и RxxP(2)xx?

Мы используем проволоку со стандартным изоляционным покрытием в обоих упомянутых сериях преобразователями, потому что их обмотки физически разделены (используется усиленная изоляция). Для серий RP-xxxx первичная и вторичная обмотка разделены камерной системой. В серия RxxP (2) xx используется двухкамерная система при которой первичная и вторичная обмотки разделены изолированным мостом по обе стороны тороидального трансформатора.

Какой процесс вы используете для удаления пузырьков воздуха из эпоксидной заливки преобразователя? Являются ли ваши преобразователи вакуумированными?

Наши преобразователи не подвергаются ваккумированию при заливке. Для удаления пузырьков воздуха из заливочной смеси мы используем специальный технологический процесс. Этот процесс выглядит следующим образом:
1- Двухкомпонентную эпоксидную смесь смешивают и выдерживают под вакуумом в течение 1 минуты для удаления пузырьков воздуха, возникающих в процессе смешивания компонентов.
2- Пластмассовый корпус имеет заполнение эпоксидной смолой на 1/3 и выдерживается некоторое время
3- Предварительно протестированная печатная плата преобразователя вставляется в корпус, после чего он заполняется эпоксидной смолой еще 2/3 и выдерживается некоторое время
4- На завершающем этапе собранные преобразователи помещаются в теплую печь с температурой 30 °C на время 20 минут, что позволяет воздушным пузырькам подняться наверх.
5- Корпус герметизируется более твердым типом эпоксидной смолы и выдерживается при 50 °C в течение одного часа для его отверждения.
2- кроме того, для того чтобы гарантировать, что воздушные пустоты не присутствуют ни в одном из наших преобразователей, мы проводим выборочный контроль преобразователей каждой партии с использованием нашей рентгеновской установки.

Зачем мне заменять уже имеющиеся недорогие линейные стабилизаторы на более дорогой импульсный стабилизатор серии R-78?

Действительно стабилизатор серии R-78 стоит больше, чем обычный линейный стабилизатор компенсационного типа, потому что он интеллектуальный. Он может быть похож на обычный трехвыводной линейный стабилизатор, но внутри у него имеется чип контроллера, который защищает преобразователь от перегрузки, перегрева и коротких замыканий. Это делает его очень надежным и его трудно вывести из строя ("убить").

Даже если сам импульсный преобразователь стоит дороже, здесь имеется косвенная экономия. Она может быть достигнута в основном источнике питания (от него потребуется меньший выходной ток), упрощение сборки (поскольку здесь не требуется теплоотводящего нагретого радиатора, винта, гайки, прокладка и теплопроводящая паста, обязательная для установки линейного стабилизатора на радиатор). Устранение дополнительных расходов (с R-78 используется один электронный компонент, а не семь, как с линейным стабилизатором + радиатор, + монтаж, + входные и выходные конденсаторы) означают, что общая стоимость источника питания с использованием R-78 может в итоге оказаться ниже, чем с "дешевым" линейным стабилизатором. кроме того, он генерирует значительного тепла и занимает меньше места на печатной плате, чем решение с линейным стабилизатором с учетом радиатора и дополнительных элементов.

Как в серии Innoline функционирует длительная защита от короткого замыкания?

В преобразователях серии Innoline используются интеллектуальные контроллеры, которые измеряют выходной ток в каждом цикле переключения (Current Mode Control). Если выход перегружен, преобразователь будет максимальный ток до тех пор, пока он не перегреется и не отключится (сработает его защита от перегрева), или пока ток нагрузки превысит безопасный уровень. Если выход окажется в состоянии короткого замыкания, то контроллер отключает схему выходного драйвера. Это состояние выхода непрерывно контролируется, и преобразователь после устранения короткого замыкания автоматически перезапускается.

Нужны ли мне какие-либо внешние элементы для преобразователя семейства R-78?

Никаких внешних компонентов не требуется. Входной конденсатор рекомендуется только в том случае, если входное напряжение превышает 26 В. Выходной конденсатор помогает уменьшить пульсацию выходного напряжения, но уровень пульсаций преобразователей этого типа и без того относительно низкий.

Зачем нужен входной конденсатор?

Входной конденсатор требуется только в том случае, если входное напряжение может превышать 26 В постоянного тока, в противном случае от его применения можно отказаться.

Могу ли я использовать больший по номиналу конденсатор в моей выходной цепи?

Использование конденсатора более высокой емкости допускается, но учтите, что конденсатор, в случае если подача входного напряжения питание преобразователя внезапно прекратится, то выходной конденсатор может разряжаться обратно на выход преобразователя. Если входное напряжение источника питания постепенно уменьшается при выключении питания, то без риска можно использовать конденсатора емкостью даже в 1000 мкФ. Но в случае, если входное напряжение может отключиться внезапно, то при большой емкости выходного конденсатора преобразователь может быть поврежден обратным током, текущим с выхода на его вход.

Предложенная максимальная выходная емкость 220 мкФ для серии R-78 должна помочь защитить преобразователь от негативного воздействия обратных токов, возникающих при его быстром выключении. 

Какие типы конденсаторов вы рекомендуете использовать с преобразователями серии R-78? Возможно ли здесь использование керамических конденсаторов или вы рекомендуете танталовые?

Тип конденсаторов здесь не критичен. На самом деле, более низкого качества с относительно высоким ESR, конденсатор на входе на самом деле дает преимущество, так как его внутреннее сопротивление помогает подавить (демпфировать) колебания переходных процессов, возникающих при переключениях, поэтому керамический входной конденсатор здесь может принести больше вреда, чем пользы. Так что здесь в качестве входных и выходных конденсаторов рекомендуется использовать танталовые или обычные алюминиевые электролитические конденсаторы.

Рекомендуемые типы конденсаторов: электролитические 3,3 мкФ х 50 В на входе и 100 мкФ х 6 В на выходе.

Могу ли я получить отрицательное напряжение от импульсного стабилизатора?

Да, можете. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими руководящими материалами (Application Note) по применению преобразователей серии Innoline и найдите рекомендованные для этого схемы. Вы можете получить отрицательное выходного напряжение от любой серии предлагаемых нами импульсных стабилизаторов напряжения.

Я уже использую свое собственное дискретное решение для управления светодиодами, почему я должен поменять его на ваш светодиодный драйвер?

Серия светодиодных драйверов RCD-24 представляет собой решение «все в одном», представленное в небольшом корпусе с высоком КПД (эффективностью), широким диапазоном входных напряжений, двумя различными способами регулировки яркости путем аналогового и цифрового (ШИМ) управления, с высоким диапазоном рабочих температур и полностью протестированным во всех рабочих режимах. При его использовании вам не нужно будет беспокоиться о поставках компонентов от разных поставщиков, чего не избежать для вашего дискретного решения.

У вас в серии RCD-24 имеется вход управления On/Off (включение/выключение)?

Для внешнего управления вы можете использовать вход ШИМ-управления (PWM-control). Через этот вход вы можете включить или выключить устройство. Уровень сигналов управления по входу PWM-control соответствует уровням TTL-логики и имеет гистерезис, что полезно для безопасного использования в случае применения медленно нарастающих сигналов переключения.

Каков диапазон линейности управления яркостью (диммингом)?

Линейность димминга вне диапазона 10 - 90% при использовании канала ШИМ-управления не идеальна, но все же вполне достаточна для большинства применений. Аналоговый димминг можно использовать в диапазоне 0 - 100%.

Как работает функция аналогового димминга?

Аналоговое напряжение используется для управления внутренней схемой ШИМ-управления током светодиодов. 

Как работает функция ШИМ управления яркостью (димминг)?

Микросхема контроллера имеет многоступенчатое выключение:
Включено (On): Открыт или 0 В и lt; Vr и lt; 0,6 В
минимальный ток покоя - все цепи отключены - самое медленное время реакции на перезапуск
Off (Standby) (Выкл, режим ожидания): 0,6 В и lt; Vr и lt; 2,9 В
выходной каскад и ШИМ-генератор выключены - среднее время отклика на перезапуск
Off (Shutdown) (Выкл, выключение): 2,9 В и lt; Vr и lt; 6 В
выходной каскад выключен, все остальные части схемы активны - быстрое время отклика на перезапуск

Я попытался управлять цепочкой из десяти 1 Вт светодиодов, используя для этого ваш драйвер RCD-24-0.35 с 12 В батареей в качестве источника питания. Но эта схема не работает должным образом. Почему?

Серия RCD-24 представляет собой понижающий (buck) преобразователь. Так что Вам всегда требуется более высокое входное напряжение, чем требуемое выходное. Светодиоды высокой мощности обычно имеют прямое падение напряжения порядка 3,4 В, поэтому только три таких светодиода могут работать от источника питания напряжением 12 В. Если входное напряжение будет увеличено до 24 В, то в последовательной цепи могут находиться семь светодиодов, а если входное напряжение составляет 36 В, то тогда можно применить десятью светодиодов. Тем не менее, можно несколько цепочек светодиодов подключенных параллельно, при этом драйвер RCD-24-7.0 может управлять двумя, подключенных параллельно, цепочками из трех светодиодов с номинальным током 350 мА.

Помните, что RCD-24 представляет собой преобразователь напряжения постоянного тока в постоянный ток, поэтому его выходное напряжение изменяется в зависимости от требуемой мощности, но при этом оно всегда будет ниже входного напряжения преобразователя.

Требуются ли здесь какой-либо входной или выходной конденсаторы?

Для нормальной работы какие-либо внешние конденсаторы не требуется. Для фильтрации электромагнитных помех (ЭМП) и выполнения требований в части электромагнитной совместимости (ЭМС) ознакомьтесь с нашими рекомендациями в доступных руководящих материалах (Application Note).

Могу ли я использовать синфазный дроссель (Common Mode Choke), имеющийся в моем фильтре подавления электромагнитных помех (ЭМП), для ограничения пускового тока при включении преобразователя?

Пусковой ток зависит от самого преобразователя, его нагрузки (особенно емкостной нагрузки) и импеданса первичного источника питания. Поэтому для ограничения тока путем применения индуктивности нет какого-либо рекомендуемого значения. Индуктивность дросселя должна быть выбрана индивидуально для каждого конкретного приложения. Мы можем только сказать, что, как правило, дроссель с индуктивностью в пределах 22 - 100 мкГн будет здесь вполне достаточным.

Синфазный дроссель (CMC) является достаточно эффективным ограничителем пускового тока. Это связано с тем, что его сердечник не входит в режим насыщения даже при высоких токах (пусковой ток по +ve уравновешен пусковым током по -ve), поэтому он выполняет двойную роль - как часть фильтра, обеспечивающего выполнение требований в части электромагнитной совместимости (ЭМС) и ограничение пускового тока. Однако для преобразователей большой мощности дроссель, который выбирается для уменьшения пускового тока, лучше использовать с более низким значением индуктивности и больший допустимый рабочий током, чем для дросселя подавления ЭМП. Последний должен выбираться с более высокой индуктивностью, что необходимо для лучшей фильтрации. Меньшая индуктивность дросселя для подавления пускового тока связана еще и с тем, что в противном случае на нем, вследствие наличия относительно большого сопротивления, может рассеваться слишком большая мощность в устоявшемся режиме работы преобразователя.

У меня имеются проблемы с диапазоном рабочих температур. Могу ли я использовать радиатор для увеличения температурного диапазона преобразователя?

Преобразователи характеризуются кривой снижения допустимой мощности, которая начинается снижаться обычно между 70 °C и 85 °C. Из этой точки мощность уменьшается линейно. Вы можете использовать радиатор, чтобы сдвинуть эту критическую температуру на несколько градусов. Но если ваше приложение не имеет достаточной системы вентиляции, даже большой радиатор не сможет быть эффективным. Оптимальным решение в этом случае является применение более мощного преобразователя.

Для чего вы приводите в спецификациях кривую снижения допустимой мощности (Derating Curve)?

При определенной температуре окружающей среды, внутренний нагрев увеличивается настолько, что преобразователь уже не в состоянии отдавать все 100% своей мощности, и его допустимая рабочая мощность при повышении температуры начинает постепенно снижаться. Эта граничная для 100% нагрузки преобразователя температура задается как температура окружающей среды.

Почему серия RP40 работает с нагревом даже без нагрузки?

Преобразователи высокой мощности оптимизированы для работы с максимальной эффективностью (КПД) при полной нагрузке. Это означает, например, что для того чтобы избежать потери мощности в области между полностью включенным и полностью выключенным состоянием, транзисторы, выполняющие роль ключей, должны переключаться максимально быстро. Без нагрузки драйверы управляющие переключением по прежнему работают на своей полной мощности, что делает преобразователи теплыми на ощупь.

Может ли преобразователь быть синхронизирован по рабочей частоте извне?

Компания Recom не предлагает эту функцию ни в одном из своих преобразователей. Синхронизация задающих генераторов при одновременной работе нескольких преобразователей - это полезный метод, котором позволяет избежать появление разностных составляющих от основной рабочей частоты и уменьшает таким образом уровень генерируемых и наводимых (кондуктивных) помех. Но, как правило, достаточно эффективные результаты подавления помех могут быть достигнуты путем индивидуальной фильтрации каждого преобразователя, что также уменьшит излучение их основной частоты.

Как подключить источник питания с двойным режимом питания, то есть, имеющий входы напряжения переменного и постоянного тока?

Наиболее простое решение - это организовать автоматическое переключение входов с использованием реле, которое запитано от сети напряжения переменного тока. AC/DC-преобразователь может спокойно работать от шины напряжения постоянного тока, когда на него не подается штатное напряжения переменного тока. Это весьма полезная особенность, которая позволяет, например, подключать и тестировать плату на рабочем месте регулировщика, используя безопасное питание постоянного тока и затем уже подключать преобразователь в сеть, когда устройство окончательно собрано в корпусе.

Снабжены ли ваши преобразователи защитой от импульсов перенапряжения?

Нет, не все наши преобразователи включают в защиту от импульсов перенапряжения по входу. Для тех преобразователей, для которых защита от перенапряжений не включена в их спецификации (datasheet), мы в качестве защиты от входных импульсов предлагаем вам использовать ограничительный диод (супрессор) и/или входной конденсатор.

Будут ли ваши преобразователи работать выше, указанного для них диапазона рабочих температур?

Да, если их мощность будет снижена, то есть, они не будут эксплуатироваться на полную заявленную рабочую мощность. Однако более простые и недорогие преобразователи не имеют встроенной защиты от перегрева. Если они будут использоваться за пределами указанного в спецификация диапазона рабочих температур в течение длительного периода времени, они могут выйти из строя. Наши преобразователи большей мощности оснащены защитой от перегрева. Если они перегреются при эксплуатации, они просто отключатся.

Какова минимально допустимая нагрузка для преобразователей?

Преобразователи RECOM не имеют каких-либо ограничений в части минимальной нагрузки, необходимой для их должного функционирования. Хотя в для ряда семейств некоторые из их характеристик могут оказаться вне допустимого диапазона при нагрузке ниже 10% от номинальной.

Является ли изоляция применимой как к высокой, так и к низкой стороне между входом и выходом?

Изоляция тестируется с закороченными входами и выходами, то есть, и вход и выход закорочены накоротко по отдельности, а затем между входной и выходной стороной подается заданное испытательное напряжение. Таким образом, изоляция тестируется на все возможные пути между входом и выходом, поэтому указанное в спецификации значение электрической прочности изоляции применимо одинаково, как со стороны низкого, так и со стороны высокого напряжения.

Почему в серии RAC04 нет опции -E (расширенный рабочий диапазон в сторону более низких температур)?

Семейство RAC04 изначально предназначено для работы при температуре минус 40°C (расширенный диапазон рабочих температура), поэтому ему не нужен дополнительный суффикс (-E).

Имеется ли требование по минимальной нагрузке для серии R-78?

Рекомендуется, чтобы импульсные преобразователи серии R-78 использовались с минимальной нагрузкой 6 мА. Это необходимо для того, чтобы гарантировать, что их выходное напряжение будет стабильным во всех рабочих режимах эксплуатации.

Как работает вход разрешения включения (enable) на преобразователях серии ROF-78?

Вход "Enable" преобразователей серии ROF-78 имеет максимально допустимое напряжение примерно 15 В, (5-36) В.

1,25 В - это пороговое напряжение, ниже этого напряжения преобразователь должен быть выключен. Если напряжение на входе "Enable" выше 1,25 В, то преобразователь будет включен. Значения 0,9 В и 1,55 В рекомендуются с точки зрения безопасности, чтобы гарантировать, что ниже 0,9 В преобразователь будет гарантировано выключен, а при 1,55 В но будет гарантированно включен.

Короче говоря, если вы хотите, чтобы устройство работало непрерывно, обеспечьте постоянную подача напряжения уровнем не менее 1,55 В на вход EN.

Как работает вход разрешения включения (enable) на преобразователях серии R-78AA?

Вход разрешения "Enable" имеет две функции: если напряжение на нем ниже 2,6 В, то преобразователь выключен (выходной каскад отключен, но генератор преобразователя все еще работает). Если напряжение на нем ниже 1,6 В, преобразователь находится в режиме сверхнизкого энергопотребления (то в режим отключения 20 мкА).

Могу ли я подключить контакт on/off (включения/выключения) семейства R-78AA на вход Vin, если входное напряжение Vin может быть до 32 В?

Абсолютно допустимое, максимальное напряжение, на этом контакте, составляет 15 В, хотя не рекомендуется превышать его выше 5 В. Вы не можете подключить вход управления включение непосредственно к входу подачи напряжению питания преобразователя.

Предлагаете ли вы светодиодные драйверы с регулируемой яркостью (диммингом) я питанием от сети напряжения переменного тока?

Да, для наших драйверов с питание от с ети напряжения переменного тока мы предлагаем аналоговый димминг с управлением от 0-10 В, димминг на основе симистора и термический димминг. Все можно найти в наших драйверах RACD20-D, RACT20 и RACD60/TOF соответственно.

Техническое описание RACD60 говорит о двух вариантах его использования - как стабилизатор напряжение и как стабилизатор тока, означает ли это, что я могу выбрать режим функционирования драйвера по своему усмотрению?

Выходной ток драйвера в режим с двойной стабилизацией (стабильное напряжение / стабильный ток) фиксируется на заданном уровне тока и преобразователь функционирует в режиме стабилизации тока (CC). При более низких выходных токах (ниже заданой точки его фиксации), что зависит от нагрузки, на выходе преобразователя устанавливается режим стабилизации напряжения (CV).

У вас есть светодиодные драйверы со стабилизацией напряжения?

Да, наши преобразователи RACD03, RACD06, RACV30 и RACD60 могут использоваться в качестве светодиодных драйверов со стабилизацией напряжения.

Какова функция вывода соединение с корпусом?

Данный вывод представляет электрическое соединение с металлическим корпусом или подложкой. Вывод используется для улучшения характеристик ЭМС в некоторых применениях, путем соединения с землей или Vin+. В случае, если данный вывод не используется – необходимо его оставлять неподключенным.

Для чего используются измерительные выводы?

Измерительные выводы (Sense + и Sense-) используются в DC/DC преобразователях для стабилизации выходного напряжения непосредственно на нагрузке, а не на выходе конвертора. При этом используется 4-х проводное подключение, через Vout+ и Vout- протекает большой ток на нагрузку, а два высокоомных: Sense+ и Sense- используются для цепи обратной связи.

Преимущество при использовании измерительных выводов достигается за счет компенсации потери напряжения на соединителях. При этом происходит компенсация как при больших токах, так и на малой нагрузке. В том числе, это обеспечивает отсутствие перенапряжения при работе в режиме малой мощности.

Измерительные выводы также могут использоваться контроллерами распределения нагрузки для обеспечения функционирования нескольких DC/DC преобразователей, соединенных параллельно.