Skip to main content

자주하는 질문

리콤의 제품중에서 용도에 적합한 컨버터를 찾기가 어렵습니다. 특수 용도에 적합한 컨버터 개발도 가능한지요?

리콤에서는 데이터북에 표시된 표준 제품과는 별도로 사용자가 원하는 사양의 컨버터를 개발해 드리고 있습니다. 일반적으로 리콤에서 판매하는 표준 제품의 사양 범위(예를들러, 입력 및 출력이 48V) 내에 있는 경우에는 신속히 사용자의 요구사항을 맞추어 드릴 수가 있으며 그렇지 않은 경우에도 가능한 짧은 시간내에 제품개발을 완료하려고 노력하고 있습니다. 자세한 사항은 리콤의 기술팀에 연락을 주시거나 용용 노트 (Application Notes)를 참조 바랍니다.

리콤은 어떤 인증을 가지고 있으며 어떤 종류의 인증인지요?

대부분의 컨버터는 EN 인증을 받았으며, 고 출력 컨버터들은 UL 및 CSA 인증이 있습니다.

EN-55022 Class B 인증을 받은 제품들이 있는지요?

EMI 필터가 컨버터에 내장되어 있지는 않습니다만 보호용 금속 케이스를 옵션으로 선택하실 수 있으며, Class A 및 Class B EMI 필터를 컨버터 외부에 설계하는 방법은 용용 노트 (Application Notes)에 설명되어 있습니다. 

리콤은 의료용 파워도 공급하고 있는지요?

의료용으로 사용할 수 있도록 EN-60601 인증을 마친 제품을 이미 전세계 주요 전자 의료기기 제조업체에 납품하고 있습니다.

보드에 장착된 컨버터를 세척하는 방법은 무었인지요?

세척하는 환경이 열악하다면, 강한게 반응하는 세척제로 전자부품들을 세척하는 경우 케이스와 핀에 문제를 발생시킬 수 있습니다. 그러므로 세정제는 알코올이나 수용성 솔벤트와 같은 비활성 솔루션을 이용하고 세척제 제조회사에서 권장하는 온도 조건에서 세척해야 전자부품을 안전하게 보호할 수 있습니다.

인쇄회로 보호를 위한 코팅작업 전에 세척을 하고자 합니다. 리콤 제품의 세척 절차는 어떻게 되는지요?

세척제는 너무 파괴적이지 않고, 부식을 발생하지 않는 수용성 세척제를 사용하는 것이 좋습니다. 컨버터에 사용된 재료들은 동을 니켈로 도금한 금속 케이스, 밀봉을 위해 사용된 2액형 에폭시 (XT5038-6) 그리고 플라스틱 케이스로 사용된 디알릴프탈레이트수지 (DAP 901 - Duroplast 로 알려져 있음) 입니다. 이런 모든 물질들은 미네랄 오일이나 수용성 복합체 또는 대부분의 솔벤트 세척제를 사용해도 문제를 발생시키지 않습니다.

주변 온도가 130°C 를 넘어서 오랜 시간 지속되는 경우에는 에폭시에 문제가 발생될 수 있습니다.

보호용 코팅을 하는 경우에는 제조사의 지시사항을 따라 주시고 권장하는 코팅 절차를 지켜주시기를 부탁드립니다.

많은 사용자들이 보드를 보호하기 위한 보호용 코팅이나 밀봉을 하기 전에, 수용성이나 솔벤트 계열의 세척제를 이용해서 보드를 세척하고 있습니다.

아직까지는 문제가 보고된 경우는 없지만, 환경을 파괴하기 때문에 금지된 선진국에서는 판매가 금지된 세척제를 사용하는 경우나 너무 강한 세척력을 가진 것을 테스트 후에 사용해 주실 것을 부탁드립니다.

컨버터를 초음파 세척기에서 세척해도 되는지요?

예, 세척액이 플라스틱, 금속, 에폭시 부분을 손상시킬 정도로 강하지 않으면 초음파 세척이 가능합니다.

주의: 몇 종류의 컨버터들은 컨트롤 핀과 같은 선택사항 때문에 완전히 밀봉되어 있지 않을 수 있습니다. 그러므로 적은양의 세척액이 심지처럼 홀을 통해서 내부로 침투가 될 수 있습니다. 물론 이 경우에도 에폭시로 보호된 컨버터 보드를 손상시키지 않지만, 만일 건조를 위해서 오븐에 넣는 경우에는 100°C 이하에서 건조해야 합니다. 그렇지 않으면 세척액이 급작스럽게 기화되면서 문제를 발생시킬 수도 있기 때문입니다.

왜 DC/DC 컨버터가 필요한지요?

DC/DC 컨버터를 사용하는 이유들은 여러가지가 있으며 일반적인 사용 이유들은 다음과 같습니다.

부하에서 요구하는 파워를 공급하기 위해서 (예를들어, 높거나 낮은 또는 다중 출력이 필요한 경우나 역극성을 얻기 위한 경우)

1차측과 2차측 회로를 절연하기 위해서 (예를들어, 의료 분야와 같이 안전과 밀접한 관련이 있는 경우 또는 민감한 회로를 안전하게 보호하기 위한 경우)

파워 공급은 간편히 하기 위해서 (예를들어, 다중의 출력을 가진 컨버터나 분기된 곳마다 한 개의 컨버터 (point-of-load) 를 사용하는 경우에는 파워 공급이 간단해지고 전체적인 비용이나 보드면적이 감소하게 됩니다. 또한 시스템의 신뢰성이 높아지고 검사 및 관리의 비용잉 감소되는 장점들이 있습니다.)

데이터쉬트에서 대기전류와 관련된 정보를 찾을 수 없습니다. 어디에서 이런 정보를 얻을 수 있는지요?

입력 대기전류는 무부하 소비전력을 입력 전압으로 나눈 것을 이용해서 결정되어질 수 있습니다. 만일 특별한 조건에서의 대기전류 소모량이나 추가적인 정보가 필요하시면 리콤의 기술팀에 연락을 바랍니다.

입력 대기 전류은 무었인지요?

무부하시에 컨버터에 의해서 소모되는 전류를 대기 전류라고 합니다. 모든 컨버터는 부하에서 전력을 소모하지 않아도 스스로 파워를 소모하는 오실레이터를 사용하고 있으므로 대기상태에서의 전류 소모가 발생하는 것입니다. 

12V 배터리를 입력전원으로 사용하고 있습니다. 추가적인 부품이 필요한지요?

12볼트 배터리를 사용하는 경우에는 배터리에서 매우 높은 돌입전류가 전달될 수 있다는 것이 중요한 문제입니다. 일반적으로 저 전력 컨버터 (20W 이하) 들은 문제가 되지 않지만 높은 파워의 컨버터에서는 돌입전류가 컨버터를 파괴시킬 수도 있습니다.

배터리를 사용하는 경우 발생하는 다른 문제점은, 배터리를 반대로 연결하는 경우이며 이 경우에는 어떠한 컨버터도 즉시 손상을 받게 됩니다.

이러한 문제를 방지하기 위해서는 차단용 다이오드나 FET 를 사용하거나 소프트-스타트 회로 또는 돌입전류 필터를 추가해서 해결하기도 합니다. 이 문제와 관련해서 문의사항이 있는 경우에는 리콤의 기술지원을 받으시기 바랍니다.

절연은 무었인가요?

절연은 컨버터의 입력측과 출력측을 전기적으로 분리 (galvanic isolation) 시키는 것을 의미합니다. 즉, 절연된 컨버터의 출력은 입력 전원과 연결되어 있지 않아야 하며, 어떠한 전기적인 간섭이나 전압 차이 그리고 문제있는 전류의 차단을 의미하는 것입니다. 절연은 출력회로가 의료, 계측, 제어 등과 같이 데이터를 측정, 전송, 또는 사람과 직접 접촉하는 경우에 특별히 중요해지게 됩니다. 그래서 주 회로는 반드시 출력회로와 반드시 분리가 되어야 합니다. 

절연을 1초간으로 규정하는 이유는 무었인지요?

데이터쉬트에 명기된 절연 전압은 1초의 플레쉬 테스트 조건에서만 유용합니다. 만일 절연 장벽이 더욱 긴 시간 또는 무한대로 이루어져야 한다면 정격 동작 전압이 사용되야 합니다. 리콤에서는 응용노트 (Application Note)에 변환표를 제공하고 있습니다.

종종 1분간의 절연 전압 측정 자료가 필요한 경우가 있는데 이러한 경우에도 응용노트를 통해 정보를 얻으실 수 있습니다.

경쟁사 제품과의 절연 성능을 비교하는 경우에는 잘못 이해하는 경우를 줄이기 위해서 항상 동일한 타입의 절연조건을 놓고 비교해야 합니다. 

비절연 컨버터도 공급하고 있는지요?

이노라인(Innoline)의 몇 종류만 비절연 컨버터로 공급되고 있으며, 모든 이코노라인(Econoline)과 파워라인(Powerline) 제품들은 절연 컨버터입니다.

금속 케이스의 재질은 무었인지요?

구리 재질의 케이스를 니켈도금한 것입니다. 

On/Off 기능이 작동하지 않는 이유는 무었인지요?

컨버터의 종류가 달라지면 on/off 제어 전압도 변동이 있게 됩니다. On/Off 핀을 연결할 때는 반드시 데이터쉬트를 확인해서 그라운드 또는 +Vin 을 연결해야 하며 그렇지 않으면 컨버터에 심각한 손상을 초래할 수 있습니다. TTL 레벨 신호로 작동되는 경우에는 추가적인 외부 부품을 사용해서 on/off 핀을 제어하기도 합니다.

24V 출력의 컨버터를 사용해야 하는데, 리콤의 제품중에서 적합한 사양의 제품을 찾을 수가 없습니다. 어떻게 해야 하는지요?

이 경우에는 15V 출력의 컨버터 (+/-15V)를 두개 이용하면 됩니다. 공통단자는 연결을 생략하고 +Vout 핀과 –Vout 핀에만 연결 하는 것입니다. 이중 출력 컨버터는 +ve 과 –ve 출력 레일만 레귤레이트하게 됩니다 그러므로 공통단자에 연결하는 것은 의미가 없게 되는 것입니다. 따라서 모든 이중 출력 컨버터들은 모두 두배의 높은 전압을 얻을 수 있는 구조로 되어 있습니다. (+/-5V = 10V, +/-9V = 18V, +/-12V = 24V and +/-15V = 30V)

절연이 불필요한 경우에는, –ve 출력핀은 +ve 입력핀에 연결해서 전압을 높일 수 있습니다. 예를들어 12V 배터리로 파워를 공급하는 경우 30W 12V 출력의 컨버터는 이러한 방식을 이용해 24V 전압과 60W 파워 (배터리에서 12V@30W + 컨버터에서 12V@30W = 24V@60W)를 얻을 수 있습니다. 

리콤의 모든 제품은 RoHS 규정과 일치하는 제품인지요?

리콤의 2005 년 이후부터 RoHS 기준에 적합한 제품만 생산하고 있습니다. 리콤의 홈페이지 우측에 링크된 RoHS 로고를 눌러 보시면 화학적 분석 리포트를 다운받으실 수 있습니다. (www.recom-power.com).

AC/DC 컨버터는 외부 추가 부품이 필요합니까?

모든 AC/DC 컨버터는 메인 필터가 이미 내장되어 있으므로 추가적인 외장 필터를 사용할 필요가 없습니다. 그러나 상황에 따라서는 컨버터의 보호를 위해 외부에 입력용 휴즈를 사용하는 경우도 있습니다. 컨버터를 -ST 옵션(절연된 PCB 위에 컨버터를 설치하고 입출력을 위해 스크류 터미널이 이미 장착된 제품)과 함께 사용하는 경우에는 이 보드위에 설치된 휴즈를 그대로 이용하시면 됩니다.

리콤 제품에는 역극성 보호 기능이 있는지요?

컨버터에는 역극성을 방지 기능이 포함되어 있지 않습니다. 물론 외부에 역극성 방지 기능을 추가하는 것이 가능하며, 높은 파워의 컨버터인 경우에는 외부에 MOSFET 를 추가하고 낮은 파워의 컨버터를 사용하거나 중요하지 않은 회로인 경우에는 블로킹 다이오드를 사용합니다.

리콤의 모든 제품은 생산과정에서 Burn-in 테스트 과정을 거치는지요?

리콤의 모든 제품은 선적 전에 불량 제품을 제거하기 위하여 반드시 Burn-in 테스트를 하고 있습니다. 

주석 단결정의 성장을 최소화 하기 위해서 어떤 조치들이 이루어지는지요?

리콤에서는 납 사이의 공간을 잇는 다리 역할을 하여 전기 단락을 일으킬 수 있는 주석 단결정 (tin whisker) 성장을 완화시키는 몇 가지 전략을 적용하고 있으며 국제반도체표준협회인 Jedec 의 JP002 가이드라인을 준수하고 있습니다.
www.jedec.org/DOWNLOAD/search/JP002.pdf

스루홀 제품들:
스루홀 타입으 컨버터에 사용된 핀은 단단한 은-동 합금으로 되어 있습니다. 핀들은 순수한 주석을 이용해 6µm 두께로 전기도금 되기 전에 우선 주석으로 0.5µm 까지 도금됩니다. 이 정도의 두께의 도금은 합리적인 생산비용과 주석 단결성 성장을 저지하기에 충분한 코팅 방법입니다. 또한 표면을 반짝이게 처리하지 않은 이유도 주석 단결정 성장을 제어하기 위한 것입니다.

마지막으로 핀들은 JIS C3101 에 의거해서 담금질 되어서 사용됩니다. 이러한 작업을 거치면, 발생할지도 모르는 주석 단결정 생성을 줄일 수 있게 됩니다.

표면 실장형 제품들:
리콤에서 생산하는 SMD 컨버터들에 사용된 캐리어 프레임은 순수한 주석으로 도금된 DF42N 니켈합금으로 만들어지고 있습니다. 핀들은 몰드에 넣기 전에 뜨거운 Sn-Ag-Cu 솔더에 디핑이 됩니다.

조정(Regulated)된 컨버터와 비조정(Unregulated) 컨버터의 차이는 무었인지요?

전압이 정확히 조정되어 출력되지 않는 비조정(unregulated) 컨버터는 가격이 저렴하지만 출력 전압이 안정적이지 못하며 입력 전압의 변동이나 부하의 사용량에 따라서 편차가 발생하게 됩니다. 따라서 비조정 컨버터는 입력 전압의 변동폭을 +/-5% 또는 +/-10% 이내로 제한해야 합니다. 그리고 부하가 20% ~ 100% 사이에 있다면 출력 전압의 변동폭은 +/-5% 이하에 그칠 것이지만, 무부하시 출력 전압이 현저하게 증가되는 경향이 있습니다.

전압 조정형 컨버터는 부하 및 라인 전압 제어가 1% 이내이므로 입력전압이나 부하에 따른 변동폭이 매우 적습니다. 그리고 입력 전압의 범위가 높다면 (2:1, 4:1 또는 7:1 까지의 비절연 타입 컨버터) 변동폭이 매우 작아지게 됩니다.

출력 전압 조정형 컨버터를 사용중인데, 실제 출력 전압은 데이터쉬트에 명기된 출력 전압변동 허용치 보다 더욱 많아지게 됩니다.

출력 전압의 조정되지 않는 타입의 컨버터는 부하의 용량에 따라서 변화되는 곡선을 보여주게 됩니다. 부하가 적으면 입력 전압이 높아지는 것입니다. 데이터쉬트에 표기된 편차/부하의 그래프를 참조 바랍니다. 출력 전압이 조정되는 비조정 타입의 컨버터가 아니라면 일반적으로 출력측에 20% 이상의 부하가 필요합니다.

몇 개의 컨버터들에서 대기전류 소모가 많은 이유는 무었인가요? (e.g. 리니어 레귤레이터를 포함한 RSZ 및 RY 시리즈)

포스트 레귤레이션을 이용하는 컨버터는 최소 입력 전압 조건에서 리니어 레귤레이터가 적절하게 전압을 조정할 수 있도록 여유있는 출력 전압 공간을 가지도록 디자인 되어야 합니다. 그리고 이러한 디자인의 결과로 인해서, 공칭전압이 입력되더라도 컨버터 내부에 있는 리니어 레귤레이터에 의해서 전압이 많이 떨어지게 되므로 컨버터 자체 소비전력에 해당되는 대기전력 사용량이 증가 되는 결과가 발생하게 됩니다.

RP-xxxx 및 RxxP(2)xx 시리즈 제작에 3중 절연 전선이 사용되는지요?

두개의 시리즈 제품 모두에 기준 피복 전선을 사용합니다. 왜냐하면 권선들은 물리적으로 강화(reinforced) 절연 규격에 적합하도록 격리되어 있기 때문입니다. RP-xxxx 시리즈의 경우에는 주 권선과 2차 권선이 챔버 시스템으로 분리되어 있습니다. RxxP(2)xx 시리즈는 두개의 챔버 시스템을 이용하며 주 권선과 2차 권선은 토로이달 트랜스포머의 양측이 절연된 다리로 분리되어 있습니다.

컨버터에서 공기 방울들을 제거하기 위해 어떤 절차를 이용합니까? 컨버터는 진공상태에서 밀봉이 되나요?

진공상태에서 컨버터를 밀봉하지 않습니다. 왜냐하면 리콤은 공기 방울을 제거하기 위한 특별한 절차를 거치기 때문이며 절차는 다음과 같습니다.

1- 에폭시의 주제와 경화제를 혼합하고 혼합과정에서 발생한 공기 방울을 제거하기 위해 진공상태에서 1분간 안정화 작업을 합니다.

2- 플라스틱 케이스의 1/3 정도를 에폭시로 채운 다음 일정시간 동안 안정화 작업을 합니다.

3- 테스트를 마친 pcb 회로를 케이스에 넣고 에폭시로 2/3 까지 채운 다음 안정화 작업을 합니다.

4- 컨버터를 따뜻한 오븐에 넣어서 30°C 상태에서 20 분간 공기 방울이 상부로 올라오게 해서 제거합니다.

5- 마지막으로 경질의 에폭시를 채워서 밀봉을하고 50°C 에서 한시간 동안 안정화 작업을 합니다.

2- X-ray 장비로 밀봉이 완벽히 이루어졌는지 모니터로 확인해서 공기 방울이 컨버터 내부에 남아있지 않도록 하며 문제가 있는 경우 폐기처분하게 됩니다.

저렴한 리니어 레귤에이터 대신에 고가인 스위칭 레귤레이터 (R-78 시리즈) 를 사용하는 이유는 무었인지요?

R-78 스위칭 레귤레이터는 리니어 레귤레이터에 비해서 더욱 지능적이고 효율이 높기 때문에 가격이 상대적으로 고가인 것처럼 보입니다. 외관상으로 보면 모두 3개의 핀을 가진 제품이지만 스위칭 레귤레이터는 과부하에 대한 보호 기능과 과열에 대한 보호 그리고 회로 단락에 대한 보호기능이 포함되어 있습니다. 이러한 특징들로 인해서 R-78 시리즈는 시장에서 매우 강하고 파괴되기 어려운 제품으로 인정되어서 수요가 급격히 증가하고 있습니다.

비록 컨버터의 가격은 조금 고가일지 몰라도, 1차측에서 입력되는 전력의 양이 적고(효율이 높아서 전력 소모량이 적음), 히트싱크를 붙이기 위해 페이스트를 바르고 볼트와 너트를 체결하는 등의 불필요한 조립 작업을 줄일 수 있으며, 또한 여러가지 제품의 재고( 리니어의 경우 7개 이상의 부품과 히트싱크, 입출력 콘덴서)를 유지하지 않아도 된다는 점과 점점 높아지는 인건비를 생각한다면, 오히리 R-78 시리즈 레귤레이터를 사용하는 것이 저가의 리니어 레귤레이터를 사용하는 것보다 더 저렴하다는 사실을 확인하실 수 있습니다.

이노라인(Innoline) 시리즈 제품에서는 어떻게 연속적인 단락회로 보호가 작동하는지요?

이노라인 시리즈는 전 제품은 개별 스위칭 사이클 마다 출력 전류를 측정하는 지능적인 컨트롤러를 사용하고 있습니다. 만일 출력에 과부하가 걸리게 되면, 컨버터가 과열되거나 스스로 동작을 중단하는(열에 대한 보호) 경우에 이르기 까지는 과전류를 공급하거나 또는 부하 전류가 안전 한계를 초과하게 됩니다. 만일 출력이 단락되면 컨트롤러는 출력 구동회로를 중단시키게 될 것입니다. 컨버터는 출력 조건을 지속적으로 모니터링 하다가, 문제가 해결되면 컨버터는 자동적으로 다시 동작하게 됩니다.

출력 회로에 조금 더 큰 용량의 콘덴서를 사용할 수 있는지요?

높은 용량의 콘덴서를 사용하실 수는 있지만, 입력 전원이 갑자기 중단되는 경우에는 콘덴서가 컨버터의 출력부분으로 방전될 수 있습니다. 파워가 끊어졌을 때에 입력 전압이 서서히 약해지게 된다면 1000µF 이라도 문제가 없습니다. 그러나 만일 입력 전압이 갑자기 끊어지게 된다면 컨버터는 출력 단자로 흘러들어오는 역 전류에 의해서 손상을 받을 수도 있습니다.

역전류로부터 R-78 시리즈 제품을 보호하기 위해서는 최대 220µF 정도의 출력 커패시턴스를 권장합니다. 

R-78 시리즈와 함께 사용할 수 있는 콘덴서에는 어떤 것이 있습니까? 세라믹이 좋은가요, 아니면 탄탈 콘덴서가 좋은가요?

콘덴서 타입이 중요한 것은 아닙니다. 실제로 입력측에 낮은 품질이면서 상대적으로 높은 ESR 콘덴서를 사용하면 이익을 볼 수 있는데 이는 내부 저항이 스위치-온 서지 오실레이션을 줄여주는 효과가 있기 때문입니다. 그러므로 세라믹 입력 콘덴서는 조금 과도한 것입니다. 탄탈이나 전해 콘덴서를 입력과 출력 콘덴서로 사용하는 것을 추천합니다.

입력에는 3.3µF/50V 전해 콘덴서를 적용하고 출력에는 100µF/6V 전해 콘덴서를 적용할 것을 권장합니다.

LED 조명 제작을 위해 개별 부품을 사용하고 있는데, 왜 LED 드라이버로 변경하는 것이 좋은지요?

RCD-24 시리즈는 소형의 패키지 내에 모든 필수 기능이 포함된 제품입니다. 또한 고효율, 넓은 입력범위, 아나로그 및 디지털(PWM) 디밍 기능, 높은 동작온도 특성을 가지고 있으며, 출하전 전제품에 대한 테스트를 거친 LED 드라이버입니다. RCD-24 시리즈를 이용하면 개별 부품의 납기 및 품질에 대해서는 전혀 관심을 가질 필요가 없으므로 개발 시간과 에너지를 현저히 줄일 수 있습니다.

디밍 제어에서 선형성을 가지고 깔끔하게 작동하는 구간이 어디인지요?

PWM 디밍인 경우에는 10~90% 구간에서는 완벽히 선형성을 보장하지만 그 외의 구간에서는 아주 약간씩 흔들리지만 크게 문제가 될 정도는 아닙니다. 아나로그 디밍의 경우에는 0~100% 구간에서 모두 선명한 선형성이 보장됩니다.

PWM 디밍의 기능은 무었인지요?

컨트롤러 칩은 여러 멈춤 단계가 있습니다.

On : Open 또는 0V < Vr < 0.6V
최소 대기 전류 - 모든 회로가 멈춤 - 가장 느린 시작 반응 시간

Off (대기) : 0.6V < Vr < 2.9V
output power 단계 및 PWM 오실레이터 off - medium restart 반응시간

Off (정지) : 2.9V < Vr < 6V
output power 단계 정지, 모든 회로가 활성화됨 - 가장 빠른 restart 반응시간 

RCD-24-0.35 와 12V 배터리를 사용해서 1와트 LED 를 10개 연결했는데 정상적으로 작동하지 않습니다. 이유가 무었인지요?

RCD-24 시리즈는 입력보다 출력전압이 낮아지는 감압 컨버터입니다. 그래서 출력보다 입력 전압이 반드시 높아야 합니다. 고 휘도 LED 는 일반적으로 약 3.4V 의 순방향 전압 강하가 발생합니다. 그래서 12V 전압을 가지고는 3개의 LED 를 직렬로 연결하는 것이 가능합니다. 만일 입력 전압이 24V 로 증가하면 7개의 LED 를 연결할 수가 있고 36V 이면 10개의 LED 점등이 가능합니다. 물론 LED 를 병렬로 연결하게 되면 RCD-24-7.0 를 이용해서 세개의 350mA LED 시리즈를 병렬로 연결하는 것이 가능합니다.

LED 를 사용하는 경우에는 반드시 정전압이 아닌 정전류 컨버터가 필요하다는 사실을 기억해야 합니다. 그리고 출력 전압은 필요한 파워에 따라 달라지며 항상 입력보다는 낮아야 합니다.

급작스러운 돌입 전류를 제한하기 위해서 EMI 필터에 사용된 커먼모드 쵸크를 사용할 수 있는지요?

돌입 전류는 컨버터, 부하 (특히 용량성 부하) 그리고 주 파워 공급원의 임피던스에 따라서 달라지게 됩니다. 그러므로 추천하는 돌입 제한용 인덕터 용량을 각자 용도 및 상황에 맞게 실험을 거쳐서 선정하시는 것이 당사에서 추천하는 것 보다 의미가 있습니다. 일반적으로 22µH~100µH 사이가 적절한 용량일 것입니다.

커먼모드 쵸크는 돌입 전류를 제한하기 위한 좋은 방안입니다. 왜냐하면 코일의 중심은 높은 전류에서 포화되지 않기 때문입니다. (+ve 돌입 전류는 -ve 돌입 전류에 의해서 균형이 잡히게 됨). 그래서 CMC 는 EMC 필터와 돌입 전류 제한이라는 두가지 목적을 가지게 됩니다. 하지만 높은 파워의 컨버터를 사용하는 경우라면 낮은 인덕턴스, 높은 전류, 최고의 EMC 필터링을 위해 선택된 높은 인던턴스의 쵸크 보다 돌입 전류를 줄이기 위해 선택된 쵸크 코일을 사용하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 정상 작동을 하면서 쵸크의 저항 때문에 너무 많은 파워의 손실이 발생할 수 있기 때문입니다.

온도와 관련된 문제가 있습니다. 사용하는 온도 범위를 증가시키기 위해서는 방열판을 사용하면 됩니까?

컨버터는 70°C 와 85°C 사이에서 시작되는 디레이팅 (derating) 곡선이 있습니다. 온도의 관점에서 보면 선형적으로 파워가 감소하는 것을 확인할 수 있습니다. 방열판을 사용하면 온도를 몇 도 정도 내릴 수 있습니다. 그러나 만일 적절한 환기시스템을 갖추지 못한다면 비록 넓은 면적의 방열판을 사용해도 효과적이지 않을 수 있습니다. 일반적으로 방열판의 사이즈를 크게 하는 것보다 컨버터의 용량을 증가시키는 것이 유리가 경우가 많이 있습니다.

디레이팅 (Derating) 곡선을 구체적으로 표시하는 이유는 무었인지요?

컨버터의 사용 온도가 높아지게 되면 컨버터의 용량을 100% 까지 이용하는 것이 불가능하게 되며 가능한 용량이 조금씩 줄어들게 됩니다. 온도와 관련된 컨버터 파워를 구체적으로 제시하기 위해서 디레이팅 곡선을 주위온도(Ambient Temperature) 에 따라서 표시한 것입니다.

부하가 없는 상태에서는 왜 RP40 시리즈의 온도가 높아지는지요?

높은 파워의 컨버터들은 최대의 출력에서 최고의 효율을 가질 수 있도록 최적화 되어 있습니다. 예를들어 스위칭 파워가 최대 용량 구간에서 on/off 되는 경우에는 스위칭 레귤레이터는 가능한 빠르게 스위치 되어야 전력 소모를 줄일 수 있습니다. 문제는 부하가 없는 경우에도 스위칭 드리이버가 빠르게 동작하므로 컨버터가 열을 받게 되는 것입니다.

컨버터를 외부와 동기시킬 수 있는지요?

리콤의 모든 컨버터는 외부와 동기시키는 기능을 제공하고 있지 않습니다. 여러 개의 컨버터에 있는 오실레이터들을 동기화 시키는 것은 간섭에 의해 메인 주파수에 추가된 진동(beat) 주파수가 반드시 제거되어야 하는 경우에 유용하게 사용할 수 있는 기술입니다. 통상적으로 개별 컨버터를 필터링하면 메인 주파수에 강한 간섭을 만들지 않아도 쉽게 효과적인 결과를 얻을 수 있습니다. 

이중으로 전원(AC 및 DC)을 공급하는 방법은 무었인지요?

간편한 방법은 AC 메인전원으로 작동되는 릴레이를 이용해 입력을 자동으로 제어하는 것입니다. AC/DC 컨버터는 전원이 공급되기 전까지는 출력에 다른 DC 전원이 연결되어 있어도 문제가 되지 않기 때문입니다.(예를들어, 테스트 벤치에서는 안정된 DC 공급을 받다가, 유니트가 케이스에 다시 조립되면 메인전원이 인가되면서 DC 전원을 차단하고 AC입력을 하는 방식입니다.) 

모든 컨버터에 과전압 입력에 대한 보호 기능이 있습니까?

아니요, 모든 컨버터에는 입력 서지 보호 기능이 포함되어 있지는 않습니다. 그러므로 데이터쉬트에 입력 서지 보호 기능이 포함되어 있지 않다고 표시되어 있는 경우에는, 입력측 서지로부터 보호하기 위한 서프레션 다이오드 또는 커패시터를 사용하실 것을 권해드립니다.

귀사의 컨버터는 동작 온도 범위보다 높은 온도에서도 정상적으로 동작하나요?

네, 만약 정격보나 낮추어서(최대 부하 조건에서는 불가) 사용하면 가능합니다. 하지만 가격이 낮고 단순한 컨버터의 경우에는 과열에 대한 보호기능이 포함되어 있지 않습니다. 이러한 제품을 장시간 너무 높은 온도에서 온도에서 사용하면 고장 날 수 있습니다. 당사의 고출력 컨버터는 과온에 대한 보호 기능을 갖추고 있으며, 과열 조건에 도달하면 그대로 정지하게 됩니다. 

컨버터의 최소 부하량은 얼마입니까?

일부 제품군에서는 부하량이 10 % 미만인 경우에는 작동 범위에서 벗어납니다. 하지만 대부분의 RECOM 컨버터는 작동에 필요한 최소 부하 조건이 없습니다.

절연은 입력과 출력 사이의 상측과 하측 모두에 적용됩니까?

절연은 입력을 단락시키고 출력도 함께 단락시킨 후에, 입력과 출력 사이에 테스트 전압을 인가해 테스트합니다. 입력과 출력 사이의 가능한 모든 경로에 대해 절연을 테스트하므로 상측과 하측 입력에 동일한 값이 적용됩니다.

RAC04 시리즈에 -E (확장된 저온 범위) 옵션이 없는 이유는 무엇입니까?

RAC04 제품군은 이미 -40degC (확장 온도)에서 작동하므로 추가 접미어 (-E)가 필요하지 않습니다.

R-78 시리즈에는 최소 부하 사용 조건이 있습니까?

R-78 시리즈 스위칭 컨버터는 최소 6mA의 부하를 사용할 때 모든 동작 조건에서 안정적인 출력이 보장됩니다. 

ROF-78의 인 에이블 핀은 어떻게 작동합니까?

인 에이블 핀의 최대 허용 전압은 5V입니다. 인 에이블 핀이 플로팅 상태이거나 인가된 전압이 1.75V와 5V 사이에 있을 때 컨버터가 켜지게 됩니다. 컨버터는 인 에이블 핀에 0.7V 미만의 전압이 인가될 때 꺼지게 됩니다.

R-78AA 시리즈의 인 에이블 핀은 어떻게 작동합니까?

인 에이블 핀은 두 가지 기능을 가지고 있습니다. 2.6V 미만에서는 컨버터가 꺼지고 (출력 파워 스테이지는 꺼져 있지만, 컨버터의 발진기는 여전히 동작), 1.6V 미만의 경우에는 초 저전력 모드 (20μA 셧다운 모드)에 진입합니다.

Vin이 최대 32V가 되는 경우에도, R-78AA 제품군의 온/오프 핀을 Vin 핀에 연결할 수 있습니까?

해당 핀에서 허용되는 절대 최대 전압은 15V이지만, 5V보다 높은 전압 연결을 권장하지 않습니다. 입력을 제어 핀에 직접 연결할 수 없습니다.

디밍 가능한 AC LED 드라이버를 공급하고 있습니까?

예, 리콤의 AC 드라이버는 0-10V 아날로그 디밍 및 TRIAC 디밍 제공합니다. 상세한 내용은 RACD20-D 및 RACT20 제품의 사양을 확인바랍니다.

RACD60의 데이터 시트에는 정전압과 함께 정전류 출력이 가능하다고 명기되어 있습니다. 이 것은 사용자가 드라이버 기능을 직접 선택할 수 있다는 것입니까?

출력 전류가 사전에 설정된 값보다 낮으면 LED 드라이버는 CV (정전압 모드)로 동작합니다. 하지만 출력 전류가 사전에 설정된 전류보다 낮으면 드라이버는 CC (정전류) 모드로 전환됩니다.

정전압 LED 드라이버가 공급되고 있습니까?

예, RACD03, RACD06 및 RACV30 은 정전압 드라이버로 사용할 수 있습니다.