Skip to main content

RECOM @Elektronikpraxis 갈라 디너 행사

매년 열리는 ELEKTRONIKPRAXIS 갈라 디너 행사가 2019년 2월 뮌헨의 케셀하우스에서 150명의 손님들이 참석한 가운데 개최되었습니다. RECOM은 DC/DC 컨버터 분야를 개척한 회사로서 영예로운 ""Milestones of Electronics"" 상을 수상했습니다.

각자의 분야에서의 기술적인 업적과 기업가 정신을 발휘한 공로를 평가하기 위해 ELEKTRONIKPRAXIS 편집팀은 전자공학 분야의 개척자들과 그들의 회사를 선별했습니다. 2017년 21명의 수상자를 배출한 이후 8개의 회사가 추가로 상을 받았습니다. 이 회사들이 발명하고, 개발하고, 성취한 것들과, 그들이 전자 산업의 미래를 어떻게 예측하고 있는지는 www.meilensteine-der-elektronik.de 서 확인하실 수 있습니다.

ELEKTRONIKPRAXIS의 Johann Wiesbock 편집장: "우리는 전자분야의 오스카 상으로 불리는 ‘Milestones of Electronics’ 상을 받은 회사의 설립자들에게 경의를 표합니다. 본 상의 주 선정 기준은 두 가지입니다. 하나는 그들이 각 전문 분야에서 뛰어난 발명과 발전을 이루었는가 이고 다른 하나는 그들이 각각의 시장 부문에서의 중요한 위치에 있느냐 하는 것입니다.

RECOM의 CEO인 Karsten Bier는 이렇게 말했습니다. "오늘날은 멋진 행사이고, 저는 오늘의 행사를 충분히 즐기고 있습니다. 이는 전자산업 분야에서는 일반적으로 지금 여기에서 벌어지고 있는 일들 때문에 상을 수여하지만 오늘의 상은 과거부터 있어온 수많은 역사와 열정 그리고 땀과 용기를 수반한 모험에 대해 상을 수여하기 때문입니다. 나는 함께하고 있는 모두의 이 기쁨을 나누고, 특히 DC/DC 컨버터의 선구자인 제 아버지와 기쁨을 공유할 수 있어서 매우 행복합니다."

Explore Video