Skip to main content

常见问题解答

我找不到符合要求的产品,请问能定做转换器吗?

RECOM 除了资料手册里的标准规格以外,还能生产客户特殊需求的DC/DC转换器。通常,这部分可以很快设计出来,并且符合Recom标准品里各种要求的输入电压或输出电压(例如输入或输出高于48V)。工程样品也能在很短的周期内生产出来。如果想获得更多的信息或者联系Recom的技术支持,请查看我们的应用指南。

RECOM产品有认证证书吗?什么类型的认证?

我们的大多数转换器都是有EN认证的。大多数高功率转换器已通过UL,以及CSA认证。

这些产品经过EN-55022 Class B认证吗?

EMI滤波器是不包含在转换器里面的。尽管如此,我们应用手册中建议使用一个外置的Class A和Class B EMI滤波器。大多数转换器是Class B为了辐射排放或者提供一个可选的金属屏蔽壳。

RECOM产品有进行过医疗认证的吗?

我们提供了许多经过医疗认证的转换器,具有EN-60601证书。

怎样清洁这些产品,包括我的板子?

因为在恶劣的环境中,与所有的电子设备一样,强烈反应会腐蚀封装材料以及引脚,所以推荐缓和的溶液清洗(如酒精或水性溶剂),清洁制造商推荐了合适的电子元件和温度。

在保护涂层之前我需要清洁板子,我们关心RECOM产品的清洁过程。

"您可以用一种较为保守的,无腐蚀、水性洗涤剂。在转换器上所使用的材料是镀镍铜的金属外壳,是经过双组分环氧(XT5038-6)的多种灌封化合物以及酞酸酯类化合物(DAP 901 -也称为Duroplast)熏制的塑料壳。所有这些材料都是不受任何适合清洁PCB板的清洗液影响的,也不会与矿物油、水性化合物或甚至工业上使用的大多数溶剂产生化学反应。

 

环境温度不能持续超过130°C(几小时),因为这是环氧树脂最高的推荐使用温度。

 

请参阅的保护涂层供应商关于涂层使用建议的流程指南。

 

我们有许多客户在使用保护涂层或者灌注已完成的板子之前,用水或者水溶剂清洗他们的板子。

 

我们从未收到过任何关于化学性质不兼容或者洗涤以及保护涂层方面的投诉。"

转换器可以用超声波清洁器清洗吗?

"是的。他们可以用超声清洗只要清洁剂没有破坏性,不会破坏任何金属、塑料以及环氧部分。

 

注意:我们应该考虑到一些转换器孔(对于可选的特性,例如控制引脚),所以少量的清洁剂可能穿过这些孔并且在底座上工作。这不会损坏转换器(下面的底座它是完全密封环氧的),但我们也知道,如果板子被烘干脱离,炉子的温度必须保持在100°C以下,里面的液体就不会转化蒸汽而引发问题。"

 

我为什么需要一个DC/DC转换器?

"您选择使用DC/DC转换器的原因有很多,但是最通用的应用是:

 

-跟电源供应匹配(例如从单一的电源中,产生更高的,更低的或者双输出,或者正负电压转换。)

 

-隔离初级和次级电路(例如:出于安全的原因,或保护一个敏感的电路免受干扰)

 

 - 简化电源供应,可以降低供电的复杂性,总体成本和木板空间要求同时增加灵活性、可靠性和系统的效率"

 

我在你们的数据表中找不到关于输入静态电流的资料,在哪里可以获得这个信息?

输入静态电流可以从空载功耗定义中取得的。如果你需要更多的信息或者关于一个特定操作条件的静态电流,请联系Recom技术支持。

输入静态电流是什么?

当模块空载的时候,转换器内部需要消耗一些能量,即使这时负载没有从转换器中获取能量。

我使用一个12V的电池作为输入电源,那么还需要外部元件吗?

"用12V电池作为电源来源的主要问题它能传递很高的浪涌电流。通常较低的功率转换器(20W以下),这不是一个问题,但对于较高的功率转换器,大量的浪涌会损害转换器。

 

使用这个电池的另一个问题是如果终端用户将电池电路连接错误,那么这会立刻毁坏转换器。

 

为了避免这些问题,可以安装一个外部阻流二极管或者FET,或者增加一个软启动电路或一个浪涌滤波器。请联系Recom技术支持来给您推荐电路以及元件值。"

 

隔离是什么?

隔离是指在转换器输入和输出之间电的分离(安全隔离)。这意味着一个隔离转换器的输出是不直接连接到输入的,任何电干扰,电压差异和故障电流都是被阻隔的。有一些主芯片的供电要求必须与供电输出电路隔离,以达到准确的测量和有足够的安全,这一应用是非常重要的.

 

为什么指明隔离电压测试时间是1秒?

"数据表中的隔离电压有效期测试时间仅仅为1秒。如果需要更长的或者无限的隔离测试,那么就要用额定工作电压。在应用手册中,Recom提供了一个转换表。

 

在我们应用手册中的转换表中详细说明了1秒隔离电压的另外一个有用的测试。

 

重要的是,当您拿我们的产品跟竞争比较的时候,要比较相同隔离类型以避免误解。"

 

你们有不带隔离的转换器吗?

Econoline和Powerline系列中的所以转换器都是带隔离的,只有Innoline系列提供了不带隔离的产品。

金属封装是使用了什么材料?

镀镍铜。

为什么开关键不能工作?

Diff因为不同的转换器有不同的开关控制电压。请在链接开关引脚接地前仔细核对数据手册,否则输入电压会因此损坏转换器。有些开关引脚如果是用TTL信号驱动的,那么可能需要另外的外围元件。

我需要超过24V输出电压的模块在我的应用中,但是我在产品手册里找不到。请问我怎样能得到这些输出电压?

"你可以用一个双路15V输出的转换器(+/-15V),去除输出地引脚,只用正输出电压和负输出电压的引脚。双路输出转换器在反馈回路是设计在正负输出之间,因此不连接输出地端引脚对转换器的正常工作是不受影响的。这就是所有双路转换器的原理,例如+/-5V = 10V, +/-9V = 18V, +/-12V = 24V and +/-15V = 30V.

 

如果不需要隔离,-ve输出引脚可以连接+ve输入引脚来提高供给的电压。例如一个12V的电池供给一个30W,12V输出的转换器接通电源将生成一个60W功率,24V的输出电压(12V@30W来自电池+12V@30W来自转换器=24V@60W)"

 

Recom符合RoHS认证吗?

所有的Recom产品从2005年11月起都已经通过RoHS认证。

 

AC/DC转换器需要其他外部元件吗?

所有的AC/DC转换器包含了内置主滤波器,所以不需要外部元件。然而,有的需要在外部增加输入保险丝。-ST选项(预制的PCB安装,使用螺丝输入、输出连接的转换器)也包含了一个输入保险丝作为标准。

 

RECOM产品有正负接反保护吗?

在所有转换器中都是不会内含正负接反保护的,这需要在外部增加。对于高功率转换器或者一个低功率简单的阻流二极管我们建议增加一个外部的MOSFET。

RECOM产品在生产过程中会腐蚀吗?

所有的RECOM产品在运送给客户之前,在我们工厂都是经过腐蚀测试的。

采取了什么样的措施来减少锡晶体的增长?

"我们使用许多锡晶体减量策略,JP002指南如下:

www.jedec.org/DOWNLOAD/search/JP002.pdf

 

插件式器件:

我们所有的插件式转换器中的引脚是银铜合金的。然后在电镀纯锡到6µm厚度之前,先将底板镍电镀到0.5µm。这个底板的厚度是介于合理的生产成本以及要有足够厚涂层减少锡晶体损坏之间的。它的表面是光亮的,也可以减轻锡晶体损坏。

 

最后根据JIS C3101,引脚被煅烧。这降低了任何残渣形成的压力,这是形成锡晶体的一个潜在原因。

 

表面贴装器件:

我们的SMD转换器使用的载体框架是由DF42N镍纯锡合金镀金的。在注压成型之前,引脚是在Sn-Ag-Cu焊接物中被热浸镀的。"

 

非稳压型转换器和稳压型转换器有什么不同之处?

"非稳压型转换器是一种较为经济的方案,提供了较少的输出电压稳定性。输出电压的改变取决于负载和输入电压的变化。因此,输入电压范围限制在+/-5%或者+/-10%,在空载的情况下输出电压会增高许多。然而,非稳压型转换器提供的+/-5%范围输出电压变化对应负载范围是从20%到100%。

 

稳压型转换器提供一个更好负载以及线路电压规格,通常不超过1%,所以输出电压不取决于负载或者输入电压。此外,输入电压范围更高(2:1,4:1或者达到7:1的非隔离稳压器)。"

 

我用的是一个非稳压型的转换器,但我的输出电压公差远远高于数据手册中指定的。

非稳压型转换器关于负载电压有一条偏差曲线。负载较低,输出电压就较高。请参考我们数据表中关于偏差/负载的图。通常,这些转换器需要至少20%的负载。

为什么一些转换器比其他转换器的静态电流高?(例如:内置线性的RSZ或者RY)

使用后置稳压器的转换器在设计时,其未稳压时的输出电压应当比稳压后的输出电压高,以便在最小的输入电压时有足够的电压降使线性稳压正常工作,线性稳压器可以适当的调节。这意味着正常的输入电压,将会有更高的电压降落在线性稳压器上,而这就增加转换器的静态电流的消耗。

对于RP-xxxx和RxxP(2)xx系列要使用三重绝缘线圈吗?

我们的两个转换器使用标准镀膜线圈,因为绕组是物理分离的(加强型隔离)。对于RP-xxxx系列,间隔系统可以分离初级和次级。RxxP(2)系列使用两个间隔系统,其中环形变压器的两边绝缘网桥可以分离初级和次级线圈。

使用什么样的处理方式可以有效地从转换器中去除气泡?转换器是真空密封的吗?

"转换器不是真空密封的,因此我们使用了一种专门的处理方式去除气泡。如下:

 

1.双份环氧混合并放置在真空中1分钟,从而清除混合进程中的气泡。

 

2.塑料封装中三分之一的是环氧树脂,有空隙。

 

3.将先期测试的转换器PCB插入封装中,三分之二是环氧树脂,有空隙。

 

4.部分完成的转换器被放在一个温暖的烤箱(30°C)20分钟让所有气泡上升到上面。

 

5.封装被用更坚固级别的环氧树脂来封缄,在50°C的环境下烘焙一个小时凝固。

 

2.此外,我们的抽查是用X光机来监控,以确保我们的转换器内部不存在任何的气泡。"

 

为什么要用更贵的开关稳压器(R-78系列)来代替便宜的线性稳压器?

"R-78的成本比线性稳压器贵,因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载,高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。

 

即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(它效率高,97%MAX),在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和元件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入,输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。"

 

Innoline系列中,持续短路保护是怎样操作?

所有的Innoline系列采用智能控制器以确保输出电流在每个交换循环中(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。

 

对于R-78系列,需要加外部元件吗?

外部元件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。

 

我为什么需要一个输入电容?

只有在输入电压超过26VDC的时候需要输入电容,其他时候可以不用。

 

在输出端电路上可以使用一个更大容值的电容器吗?

"可以使用更高容值的电容器,但如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输入端。如果在关断电源的时候,电源输入电压是逐渐减弱的,那么使用1000µF的电容是可以的。但如果输入电压突然断开,那么逆向电流回流到输出端会毁坏转换器。

 

对于R-78系列建议使用最大输出电容值是220µF的,这样可以使转换器不会受到太大的逆反电流而损坏。"

您建议用什么类型的电容与R-78系列一起使用呢?是陶瓷电容,还是钽电容?

"类型并不重要。事实上,在输入端使用普通的高ESR电容是比较合适,因为它的内电阻可以帮助消除接入的振荡干扰,所以输入端我们不建议使用是陶瓷电容!因此我们推荐输入和输出是钽电容或电解电容。

 

推荐在输入端使用3.3µF/50V的电解电容器,输出端用100µF/6V的电解电容。"

 

开关稳压器可以提供负电压输出吗?

可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。

我用个人的独立元件驱动LED灯,为什么还要使用你们的LED转换器?

RCD-24系列是一个小体积多功能化的解决方案。具有高效率、宽的输入范围、模拟和数字两种不同的调光方式(PWM)、高工作温度范围,以及它的充分测试验证。你用分立元件解决方案就不得不担心不同的供应商所提供的元件的离散性问题。

RCD-24系列有开/关控制引脚吗?

PWM控制引脚可以作为远程控制脚。这意味着你可以通过这个引脚控制RCD-24系列模块的开/关。开关方式是TTL兼容,它充许有滞后的开关波形。

调光功能的线性范围是多少?

在10-90%范围外的线性PWM调光是不完美的,但是还不错。模拟调光可用于0-100%范围。

模拟调光功能是如何工作的?

使用模拟电压控制内部的PWM电路。

PWM调光功能是怎么工作?

"这个控制芯片有一个多级关闭功能:

 

开启: 开路或者0V < Vr < 0.6V

最小静态电流-所有电路关闭-最慢的重启响应时间

 

关闭(待命地) : 0.6V < Vr < 2.9V

输出功率待命状态以及PWM振荡器关闭-中等的重新启动响应时间

 

关闭(关断) : 2.9V < Vr < 6V

输出功率阶段关闭,所有其他电路运行-最快的重启响应时间"

 

我用10个1W的LED和你们的RCD-24-0.35产品,使用12V电池作为输入,但这是不太好使。为什么?

"RCD-24是降压恒流输出。您需要使用更高的输入电压才能得到高输出电压。高功率的LED通常有3.4V左右的正向电压降,所以12V只能驱动三个LED。如果输入电压增加到24V,那么可以驱动7个串联的LED;如果输入电压36V,然后10个串联的LED可以被驱动。并联LED链也是可以的,所以用RCD-24-700可以驱动三个350mA LED串联再并联。

 

请记住这个型号是恒流转换器,因此取决于需求功率,输出电压是可变的,但是它总是比输入电压低。"

需要一些输入或者输出电容?

对于正常使用时是不需要外部电容的。对于EMI滤波,请查阅我们的应用手册里面的一些建议。

在EMI滤波器里我可以使用一般的共模扼流圈来限制浪涌吗?

"浪涌是取决于转换器的具体应用,其负载(特别是电容负载)和主要电源供给的阻抗引发的。因此,这里没有推荐浪涌电感限制值,因为每次应用都需要单独地算出来。正如之前所说的,通常22µH ~ 100µH就可以了。

 

共模滤波器是一个很好的浪涌抑制器,因为它的磁芯不会因为受高浪涌电流的冲击而产生饱和,从而使正负浪涌互相抵消。所以它有两个用途:EMC滤波器和浪涌限制。然而,对于高功率转换器有时候最好选择使用低电感、大电流的电感线圈来减少浪涌,而不是为了EMC滤波而选择高电感线圈,否则在正常运行的时候,会有过多的功率损耗在这里。"

我有个关于温度的问题:我可以使用散热器增加温度范围吗?

通常从70°C开始到85°C之间转换器有个降额曲线。从那个温度点开始,输出功率开始成直线下降。你可以使用散热器将这个温度点上升几度。如果你的应用中没有良好的通风系统,那么即使是大的散热器效果也不明显。解决它的途径是使用一个更高点的功率转换器来替代。

 

为什么定义了降额曲线?

因为转换器不可能提供100%的能量转换,损耗的能量将产生热能,随着温度的升高,转换的效率逐步减少。这个温度被指定为周围环境温度。

 

RP40系列为什么可以无负载运行?

优化较高功率的转换器可以在满负载的情况下以最高效率运行。这意味着,例如,开关三极管必须高速的进行开/关切换,以避免浪费在开和关之间的部分电源。这类开关驱动器在无负载的情况下仍可以满功率运行,但这将使转换器发热。

转换器能够与外部同步吗?

RECOM 不提供此功能的转换器。几个转换器的同步振荡是一项有用的技术,拍打频率必须以主频增加的大量干扰为代价来回避。通常可以通过每个转换器的滤波单独来实现有效的结果,而不会产生强烈的主频干扰。

我要怎样处理一个两种输入的电源(AC和DC输入)?

一个简单的解决办法是使用一个功率继电器自动切换输入。当它不是开机的时候,AC/DC转换器允许输入端产生直流电压(这是一个有用的特征,例如,一个板子开机,并且使用一个安全的DC供应待测,之后当部件被组装入它的封装只有插入电源)。

所有的转换器都有输入浪涌保护吗?

不,并非所有的转换器都具有输入浪涌保护功能。如果转换器的规格书中没有注明输入浪涌保护,我们建议您使用抑制二极管及/或输入电容作为输入浪涌的保护措施。

转换器是否能够在工作温度范围以外正常运作?

可以的,前提是需先降额(非满载)。请注意,一些较为简易、低成本的转换器没有过温保护。如果长时间在温度规格以外使用可能会导致损坏。我们的高功率转换器则有过温保护,过温时会自动关闭。

转换器是否有最低负载要求?

RECOM转换器没有最小负载的要求,但是某些系列的某些规格在负载10%以下的时候可能会超出规格书标注参数范围。

在输出和输入之间的所有电气路径否都有隔离?

隔离的测试方式是将输入端之间互相短接和输出端之间互相短接,并在输出和输入端之间施加测试电压。这个方式可以测试输入及输出之间所有可能的耦合路径,因此该值适用输入和输出之前的所有电气路径。

为何RAC04系列没有-E(增加低温范围)的选择?

RAC04系列已经可以在-40°C的低温下工作,因此无须特别加注-E的字尾。

R-78系列有最小负载要求吗?

R-78系列开关转换器的建议最低负载电流是6mA,以确保在各种工作条件下保持稳定的输出。

ROF-78的使能引脚是如何工作的?

ROF-78的使能控制引脚最大电压为5V。当浮空使能引脚或者外置1.75—5V的电压时,转换器正常工作输出。当使能引脚外置电压低于0.7V时,则关断转换器。

R-78AA系列的使能引脚是如何工作的?

使能引脚有两种功能:低于2.6V时,转换器会停止 (输出功率级是关闭的,但是振荡器仍在运作)。低于1.6V时,转换器进入超低功率模式 (20µA关闭模式)。

如果Vin上升到32V,可以将R-78AA系列的开关引脚连接到Vin引脚吗?

虽然我们不建议电压高于5V,但是该引脚的最高可接受电压是15V。您不能直接将输入引脚与控制引脚接在一起。

RECOM有没有提供AC电源可调光LED驱动器?

有的,针对我们的AC输入驱动器,我们提供0-10V模拟调光和TRIAC调光,可以参考我们的RACD20-D和RACT20F。

RACD60的规格书上说有双重功能,可以使用恒定电压或恒定电流输出,这是否代表我可以选择驱动器的功能?

只要输出电流低于预设值,LED驱动器将以CV(恒压)的模式运行。当输出电流低于预设电流时,驱动器则会切换到CC(恒流)的模式。

RECOM有没有提供恒压LED驱动器?

有的,我们的RACD03、RACD06和RACV30可以作为恒压驱动器。

外壳引脚的功能有哪些?

外壳引脚是金属外壳或基板上的电气连接。在某些应用上,外壳引脚的作用是将外壳与接地或Vin+连接以改善EMC性能。如果不使用,引脚应保持浮空。