Skip to main content

ÖZDISAN成为RECOM在土耳其新的经销商

RECOM很荣幸地宣布与Özdisan Elektronik A.Ş.签署了新的经销协议,且立即生效。

Özdisan Elektronik A.Ş.经授权后,现在可以推广和销售RECOM各类转换器模块。RECOM的产品系列专为分布式电源架构进行研发:集中式开关电源与许多本地“板载”转换器模块相互结合,可实现既高效又灵活的设计。

南欧区域销售经理Marco Peretta表示:「这个协议是RECOM为了加强在土耳其市场地位的战略。Özdisan拥有强大的销售团队,因此我们相信这将改善我们的客户服务,同时提升我们在土耳其的市场地位。」

Özdisan Elektronik A.Ş.总经理Mustafa Yurttaş表示:「我们相信,除了提供电源模块外,还要提供整体的解决方案才是整个电子应用上最重要、最不可或缺的关键。Özdisan Elektronik A.Ş.在这方面已有40年的经验,现在开始与世界上最具创新最主要的电源制造商RECOM一起合作。通过这种方式,我们的目标是为土耳其市场上的所有电源管理应用提供持续高效的解决方案」。

关于Özdisan Özdisan Elektronik A.Ş.成立于1980年。自成立以来,该公司成长显著,成为了土耳其领先的电子元件经销商。除了提供广泛的无源和有源电子元件以外,Özdisan的产品组合还包括了PCB组装、LED照明解决方案、铝制冷却器以及TFT LCD面板和模块。Özdisan总部位于伊斯坦布尔,在土耳其的主要城市里设有4个销售办事处和仓库(伊斯坦布尔、安卡拉、伊兹密尔和布尔萨)。Özdisan有210名员工,其中包括10名研发工程师和65名销售及市场人员。