Chapters
第一章: 功率调节概述
现代AC-DC和DC-DC转换器通过有效的功率转换,为许多电子仪器, 设备和系统提供了受控制的, 安全的,高度稳压的直流电源。 几年前,变压器, 整流器和线性稳压器还是功率转换技术界的主流产品。但是就如同LED逐渐代替了普通灯泡,DC-DC转换器也逐渐取代了线性稳压器,初级端的开关控制也逐 渐取代了主流的50Hz变压器。
第二章: 反馈回路
DC-DC功率转换设计中, 一些重要的设计准都涵盖对反馈补偿的计算和方法论。计算反馈回路中的变量时,如果选择不适当, 转换器可能会出现不稳定和稳压失败的情况。 反馈回路在DC-DC转换器中的功能是保持输出电压的稳定, 并且这个电压值仅仅是由一个参考电压值决定的, 也就是说负载, 输入电压和环境变化对输出电压都不造成影响。
第三章: 如何理解规格书上的各项参数
每个负责的制造商都会为它们的产品提供一个规格书,其中至少会罗列出最基本的操作参数,总体尺寸和引脚连接。 但在比较两个DC-DC转换器时, 首先要理解各个参数的含义才能进行有效的对比。
第四章: DC-DC转换器的保护
正如前言所介绍的, DC-DC转换器的功能之一是保护应用。最基础的保护是使负载与电源匹配, 并且当输入过压或欠压时保持输出电压稳定, 但是DC-DC转换器还应该是防止系统故障的重要组件。 比如,输出过载限制和短路保护不仅能在负载失效时停止转换器
第五章: 输入输出滤波
由于内部振荡器的脉冲, 输出电容不断充放电, 这样的话所有DC-DC转换器的输出电压都有纹波。 基于不同的拓扑, 这个输出纹波的频率可能等于震荡频率也可能是震荡频率的两倍,一般大约在100-200kHz的范围里。 开关电压的尖峰叠加在纹波之上, 它的频率要高的多, 一般大约在MHz的范围。
第六章: 安全
各种安全标准和规章的最主要目的是避免损伤, 生命损失或财产损害,潜在危险是按以下级别定义的:电击,危险能量,火与烟,物理损伤, 辐射和化学灾害。 这里“危险”和“灾害”经常互换使用。
第七章: 可靠性
几乎从电子设备出现开始,人们一直关心这些设备能够正常工作的时间长度。 由于没有人可以精确地预测未来, 人们用统计法来预测元器件, 装配件或者装置的可靠性。
第八章: LED 特性
战争的第一要素就是“了解敌人”。对固态照明 (Solid State Lighting/SSL) 而言也是一样的道理 – 如果不了解LED工作原理的话, 那么有时应用可能无法正常工作。 LED是一种非线性器件。当施加于LED上的电压很低时,LED处于截止状态。
第九章: DC-DC应用实例
许多应用都需要DC-DC转换。 根据预测2020年DC-DC转换器将突破350亿美元的市场。但对很多电路设计者来说,DC-DC转换器是一个“黒盒”:一个像电感或三极管一样的元件, 实现某种特定的功能。
第十章:磁学
第十章介绍电感和变压器磁性的基本原理,包括术语、磁芯饱和、空气间隙电感、磁芯几何、磁芯损耗、趋肤效应和邻近效应。升降压型DC/DC转换器设计的实例将示范如何正确选择磁性组件尺寸以及如何计算磁芯和开关组件的损耗。